This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:CLR 和预设

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74, SN74HCS02, SN74LVC1G02, SN74HCS04, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset

器件型号:SN74HCS74
主题中讨论的其他器件: SN74HCS02SN74LVC1G02SN74HCS04SN74LVC1G04

您好!

你好。

我们的客户对 SN74HCS74有以下问题:

功能表显示、如果 CLR 和预设引脚都处于活动状态、则两个输出都将处于高电平状态
数据表显示这种情况不稳定、这是否意味着一旦一个输入的状态发生变化、它就会恢复正常运行?
更具体地说、预设引脚将保持低电平、我希望 Q bar 输出基本上使复位输入处的信号反相。
这是一个常高信号、在每个周期结束时瞬时摆动至低电平
我想了解数据表中提到的这种不稳定情况
也就是说、当 CLR 和预设输入均处于活动状态(低电平)时、Q 和 Q bar 的输出均为高电平、因此我希望将预设输入接地、并使 Q bar 输出基本上使 CLR 输入处的信号反相。
它应该像一个或非门一样有效地发挥作用? 除两个输入均为低电平外、或非门在任何情况下都输出低电平
我只需要知道、一旦 CLR 输入处于非活动状态、触发器是否会恢复正常运行


感谢你的帮助。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    他们参考数据表中的此表:

    [引用 userid="392212" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset "]功能表显示,如果 CLR 和预设引脚都处于活动状态,则两个输出都将处于高电平状态[/quot]

    没错。 当 CLR\和 PR\同时保持低电平时、Q 和 Q\将为高电平。

    [引用 userid="392212" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset 数据表显示此情况不稳定,这是否意味着一旦一个输入的状态发生变化,它就会恢复正常运行?

    这意味着在 CLR\和 PR\输入恢复为高电平状态后、输出将不会保持高电平状态。

    当两者同时释放时、输出状态将未知、但一个输出将与另一个输出相反。

    [引用 userid="392212" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset ]要更具体一点、预设引脚将保持低电平、我希望 Q bar 输出基本反转复位输入处的信号。
    这是一个通常为高电平的信号、在每个周期结束时瞬时摆动至低电平[/引述]

    在 PRE 引脚保持低电平时、Q 输出将强制进入高电平状态、而 Q\输出将强制进入低电平状态。 将 CLR\驱动为低电平将导致 Q\输出也变为高电平。 当 CLR\被释放时、Q\将再次变为低电平。

    [引用 userid="392212" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset ]\n 它应该有效地充当 NOR 逻辑门权限? 除两个输入均为低电平外、或非门在每个条件下都输出低电平[/引述]

    否-在 PRE\输入永久接地的情况下、器件可以输出 Q =高电平且 Q\=低电平、也可以输出 Q =高电平且 Q\=高电平、具体取决于 CLR\引脚的状态。 换句话说,Q 输出只是高电平--它不再具有逻辑功能,并且 Q\输出是一个逆变器,CLR\作为输入。

    如果您需要 NOR 门功能、SN74HCS02是一个不错的选择-或 SN74LVC1G02。

    [引用 userid="392212" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset "]它指出,当 CLR 和预设输入均处于活动状态(低电平)时,Q 和 Q 条的输出均为高电平,因此我希望预设输入接地,并使 Q 条输出基本上使 CLR 输入处的信号反相。

    这样、您就可以有效地将器件转换为逆变器。 您是否有理由不只使用 SN74HCS04或 SN74LVC1G04等逆变器?

    [引用 userid="392212" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset "]我只需要知道,一旦 CLR 输入处于非活动状态,触发器是否会恢复正常运行

    是的、当 CLR\输入恢复为高电平时、它将正常运行。 也就是说、如果 PRe\为低电平、输出将被强制进入"预设"状态。 如果 PRI\也更改为高电平、则器件将再次像 D 型触发器那样工作、输出保持最后已知状态。 器件不会保持输出状态的唯一状态是"Q =高电平、Q\=高电平"状态、这就是函数表中有一个与此相关的脚注的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。 感谢你的帮助。

    我收到 了我们客户的反馈。

    电路大部分时间将生成单次振荡、但我将包含一个将电路转换为振荡器的开关。 这对于校准是必要的、并且能够通过 Qbar 输出反转 CLR 输入意味着我不必包含仅用于设置的额外部件。 我唯一的另一个问题是、您同时释放两个异步输入意味着什么? 我想、最后激活的是哪一个将决定输出状态?

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392212" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046972/sn74hcs74-clr-and-preset/3875894 #3875894">您的意思是同时释放两个异步输入? 我想、最后激活的是哪一个将决定输出状态?

    如果 CLR\和 PR\均为低电平、并且两者同时变为高电平、则无法知道输出将保持哪个状态。 这里的解决方案就是不要这样做。

    正确的是、最后一个活动状态将决定状态、因此如果您有意先释放 PRE、然后释放 CLR\、则输出将处于低电平状态(Q =低电平、Q\=高电平)。