This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:电平转换器选择

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047669/txb0104-level-shifter-selection

器件型号:TXB0104

您好、我们想知道以下应用程序是否适用于 TXB010x?

客户希望在 FPGA GPIO (5V/3.3V/2.5V 偏置电源)和栅极驱动器 RDYC 引脚(开漏外部高拉10K 欧姆)之间通信信号。 RDYC 引脚是双功能引脚、可以是双向通信。 我们希望了解的是:

哪个电平转换器是更好的选择? TXB、TXS 和 LSF 系列。 为什么?

TXB、TXS 和 LSF 系列之间的主要区别是什么?

哪一个适用于 QSPI、UART 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "5V/3.3V/2.5V"是什么意思? 电压是否发生变化、或者是否未知?

    RDY 信号必须为漏极开路、因此必须使用 TXS 或 LSF。 (TXS 具有集成的上拉电阻器。)

    请参阅 [常见问题解答] TXS TXB 和 LSF 器件之间有何区别?

    您正在使用哪种类型的 QuadSPI? 每个方向有多少个信号? 什么电压? 多快?