This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:用于 SN74AHC595的 IBIS

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595, SN74AHC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047403/sn74ahc595-ibis-for-sn74ahc595

器件型号:SN74AHC595
主题中讨论的其他器件: SN74AHC74

尊敬的团队:

我正在寻找  SN74AHC595的 IBIS 模型、并在下面找到 E2E 链接。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724659/sn74ahc595-ibis-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AHC595%20IBIS#

在本 E2E 帖子中、我们可以使用任何 AHC 器件 来实现 信号完整性。(在本帖子中、我们可以改用 SN74AHC74)

您能否提供有关我们为何可以将 SN74AHC74 IBIS 模型用于所有 AHC 器件的更多详细信息?

我很困惑74AHC74与 74AHC595的功能不同、为什么我们可以改用 SN74AHC74?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型不会仿真器件的功能、它只显示输入和输出缓冲器的电气特性。

    同一逻辑系列中所有器件的 I/O 缓冲器是相同的。