This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80:LTSPICE 中的 SPICE 模型抛出错误:"CAN't 查找模型的定义"GND""

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047263/sn74lvc1g80-spice-model-in-ltspice-throws-error-can-t-find-definition-of-model-gnd

器件型号:SN74LVC1G80

我从 SN74LVC1G80网页 下载了行为 SPICE 模型:SN74LVC1G80-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

我在 LTSPICE 中打开了.cir 并使用了"创建符号"功能、该功能可自动为子电路模型生成.asy。 一切都很成功,我已经成功地使用此 过程,使用相应 TI 网页上的模型来模拟各种 SN74AUP*逻辑门。

但是、使用 SN74LVC1G80仿真失败、并显示消息框错误:"Can't find definition of model "GND"。 cir 文件中是否有问题?

链接的相关线程中的.cir 文件存在相同错误。

e2e.ti.com/.../2047.SN74LVC1G80.CIR 

SN74LVC1G80.asy

Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal -79 -48 81 64
WINDOW 0 0 -56 Bottom 2
WINDOW 3 1 95 Top 2
SYMATTR Value SN74LVC1G80
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile D:\Users\ac\SN74LVC1G80.CIR
PIN 80 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Q_N
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -80 0 LEFT 8
PINATTR PinName Data
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -80 48 LEFT 8
PINATTR PinName CLK
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 80 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 48 RIGHT 8
PINATTR PinName AGND
PINATTR SpiceOrder 5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    我们无法帮助您解决 LTSpice 相关问题、因为该软件是由直接竞争对手制造的。 我建议您在 Tina 或 PSpice 中再次尝试。