This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245-EP:去抖时间

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046756/sn74lvch16t245-ep-debounce-time

器件型号:SN74LVCH16T245-EP

大家好、

你好。

器件 sn74lvch16t245-EP 的输入"A"上的去抖时间是多少?

即、我们的客户正在尝试了解器件将滤除输入信号上的毛刺脉冲的持续时间、并且不会由于这些毛刺脉冲而改变其状态。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有去毛刺脉冲机制。

    如果您知道毛刺脉冲的特性、则可以使用 IBHx 和 CI 参数计算输入信号通过 VIL 或 VIH 所需的时间。 这可能不是有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     客户试图理解的问题的一些更具体的信息:

    "信号在器件上从"A"变为"B"。 VCCA 为5V、VCCB 为3.3V。 "A"处的输入来自连接器、该连接器在温度转换期间短暂打开。 在进入器件之前、我在该输入线上有一个1000pF 的电容器。 我正在尝试弄清楚器件在不更改其状态的情况下将过滤掉输入信号上的干扰持续时间(由于连接器问题)"

    请告诉我您的想法。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号可能在 VIL 和 VIH 之间切换(尽管实际开关阈值将接近 VCC/2)。 您必须计算信号从0V 变为 VIL 或从 VCC 变为 VIH 所需的时间。 输入电容的典型值远小于10pF、因此您可以忽略它;只需单独计算(或仿真) 1nF 电容即可。