This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:替代 NLVVHC1GT32DFT1G

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047010/sn74lvc1g32-q1-replacement-of-nlvvhc1gt32dft1g

器件型号:SN74LVC1G32-Q1

您好、先生、

我正在寻找 NLVVHC1GT32DFT1G 的引脚对引脚替代产品、我找到 了 SN74LVC1G32QDCKRQ1。

该器件是否符合汽车标准? 我在数据表中找不到"AEC-Q100"甚至"符合汽车标准"的措辞。

还是有其他 AEC-Q100替代建议?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    器件型号中的"Q1"表示符合汽车标准。

    我们目前正在进行数据表更新、并将查看我们是否可以更新此问题。