This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:OE 输入电流表征(也适用于 SN74LV1T125)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046911/sn74lv4t125-oe-input-current-characterization-also-on-sn74lv1t125

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T125

你好

 在 SN74LV4T125和 SN74LV1T125上、我们看到 A 侧的 II 电流特性为1uA;

您是否具有三态使能器引脚 OE 的最大输入电流特性? 我想知道、在3.3V 逻辑电平条件下、我的设计中每个器件都有足够的驱动能力。

谢谢

Jim Mrowca

前一级(1982-1997年)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道数据表为什么会显示此参数的"输入";/OE 和 A 引脚的所有电气特性是相同的。