This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请注意、电平位移 IC 可支持1.8V 至3.3V 双向电压电平转换200MHz

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC4T245, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046883/pls-advice-the-level-shift-ic-can-support-200mhz-between-1-8v-to-3-3v-bidirectional-voltage-level-translation

主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AXC4T245SN74AXC1T45

您好、专家、

请注意、电平位移 IC 可支持1.8V 至3.3V 双向电压电平转换200MHz。

需要1位、4位和8位。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 系列中的电平转换器速度最快。 使用支持380Mbps (190MHz)的 SN74AXC1T45、SN74AXC4T245和 SN74AXC8T245。

    如果您没有方向信号、则无法实现该速度。