This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:澄清了最高结温

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046707/sn74ahc1g09-clarification-on-max-junction-temperature

器件型号:SN74AHC1G09

大家好、

我们知道、标准逻辑器件的最高结温与其最高存储温度相同、通常为150C、如常见问题 解答 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716186/faq-what-is-the-maximum-junction-temperature-tjmax-for-a-device 中所述

但是、在 SPRA953C 应用手册(https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf)上、 尤其是在第7节中、显示了两个绝对温度限值:"绝对最大结温"和"绝对最大工作温度"。  关于 SN74AHC1G09、 150C 最大温度下降到以下哪个额定值?

我们将具体尝试计算器件在150C 电压下工作时的最高结温、这是我们感兴趣的值。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件表中的限值可确保器件正常工作。
    绝对最大额定值表中的限值可保证器件不会损坏。

    在数据表的限值内、可计算出最高工作结温为125°C + 252°C/W×0.55V×8mA = 126.1°C