This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:SD 卡无法检测到...

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046676/txs02612-sd-card-cannot-detect

器件型号:TXS02612

尊敬的 Sirs:

无法找到 SD 卡、且安装了 TXS02612时通信失败。

移除 IC 并直接连接端口 A 和端口 B0、一切正常。

请帮助检查原理图是否存在任何问题!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图的问题在于、除了芯片本身、它不显示任何内容。 请显示从控制器到 SD 卡的所有内容。

    该器件具有内部上拉电阻器和边缘加速器。 显然、它们会对您的信号产生负面影响。 请显示示波器迹线。