This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40110B:直接驱动7段 LED 显示屏

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046585/cd40110b-driving-7-segment-led-displays-directly

器件型号:CD40110B

我尝试找出驱动大约7个段 LED 的最简单方法、  

我选择40110BE 是因为在数据表中、它指出它可以提供高达25mA 的电流来直接驱动 CC LED 显示屏。  

但是、当我在直接运行显示屏时测量单个段上的电流消耗时、我将接近80mA、这会导致某些段在过驱动时发生故障。  

我只能使用限流电阻器、但正如前面所说的、我尝试尽可能简化它。  


我想知道、如果我缺少什么东西、或者它到底意味着什么是"直接"驱动显示屏  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "直接"意味着您不需要单独的缓冲器。 这并不意味着输出提供恒定电流(见图9)。