This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:NiPdAu 与 NiPdAAAAg 之差

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046274/sn74lvc1g32-difference-of-nipdau-and-nipdauag

器件型号:SN74LVC1G32

您好、专家、

我的客户希望将 SN74LVC1G32DSFR 替换为 SN74LVC1G32DSF2。  

1.如果发生直接变化、是否有任何问题?

2.我检查了数据表、发现它们使用了差分引线表面。 当我们使用 NiPdAu 和 NiPdAAAAg 器件时、有什么优点和缺点?

3、为什么我们有这2个差分 PN? 因为  SN74LVC1G32DSFR 已包含 NiPdAu 和 NiPdAAAAAg 铅涂层。

4.  当我们订购 SN74LVC1G32DSFR 时、如何选择 NiPdAu 或 NiPdAAAg?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    DSF2只是卷带中 DSF 封装的另一个方向:

    [引用 userid="463643" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046274/sn74lvc1g32-difference-of-nipdau-and-nipdauag ]1. 如果直接更改、是否有任何问题?[/报价]

    [引用 userid="463643" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046274/sn74lvc1g32-difference-of-nipdau-and-nipdauag ]2. 我检查了数据表、发现它们使用差分引线镀层。 当我们使用 NiPdAu 和 NiPdAAAAg 器件时、有什么优点和缺点?[/引述]

    这两种方法大多是等效的-大多数客户不会看到任何差异。 NiPdAu-Ag 引线框是一种"粗糙"的引线框、这意味着表面积增加、从而增加表面积并提高附着力。

    [引用 userid="463643" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046274/sn74lvc1g32-difference-of-nipdau-and-nipdauag ]3. 为什么我们有这2个差分 PN? 因为  SN74LVC1G32DSFR 已包含 NiPdAu 和 NiPdAAAAAAg 铅涂层。[/QUERP]

    器件型号供客户订购器件的不同方向。

    [引用 userid="463643" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046274/sn74lvc1g32-difference-of-nipdau-and-nipdauag ]4.   当我们订购 SN74LVC1G32DSFR 时、如何选择 NiPdAu 或 NiPdAAAAg?[/QUERP]

    您不能。 使用与多个引线框关联的器件型号订购器件时、可以接收到其中的任何一个引线框。 这将取决于订购时的可用内容。