This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:工作温度和自然通风工作温度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046174/sn74lvc573a-operating-temperature-and-operating-free-air-temperature

器件型号:SN74LVC573A

大家好、

根据 SN74LVC573APW 数据表、我的客户对温度有问题。


自然通风工作温度范围: –40  °C 至85°C

工作温度: -40°C 至125°C


  它是否是漏气或自然通风工作温度与工作温度不同?


此外、我认为这看起来像是下面的帖子:
e2e.ti.com/.../sn74lvc1g18-operating-temperature-and-operating-free-air-temperature

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [引用 userid="393274" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046174/sn74lvc573a-operating-temperature-and-operating-free-air-temperature "] 是否 缺少或运行的自然通风温度不同于 Op Temp?

    显然,"封装选项附录表中的"工作温度(°C)"是"自然通风工作温度"的简称 ----这两个参数是指相同的东西,即运行期间器件周围的环境空气温度。

    [引用 userid="393274" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046174/sn74lvc573a-operating-temperature-and-operating-free-air-temperature "]根据 SN74LVC573APW 数据表、我的客户对温度有问题。

    该器件的额定工作温度范围为-40C 至+125C、2014年5月、该温度范围从-40C 更改为85C。 需要更新数据表以包含正确的规格。 我将把这个问题作为优先事项列入勘误表中、尽管完成该问题仍需要至少几个月的时间。 我已经发布了将包含在以下新版本数据表中的更新规格: