This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245-Q1:器件差异与放大器;用例

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245-Q1, SN74AXC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045752/sn74lxc8t245-q1-part-differences-use-cases

器件型号:SN74LXC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74LXC8T245

您好!

我有一位客户希望更换 SN74AXC8T245。 我想推荐 SN74LXC8T245-Q1、但我不确定一些关键参数。 VQFN 24引脚器件正面有 CAX/CLX 而不是 SN74、这是否有原因? 此外、 这只是汽车级器件、还是存在其他显著差异? AX 和 LX 部件之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,有一个18个字符的限制。

    SN74LXC8T245和 SN74LXC8T245-Q1之间的区别实际上在于汽车认证。

    AXC 支持高达3.3V、LXC、5V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!