This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125-Q1:SN74LVC2G125-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045645/sn74lvc2g125-q1-sn74lvc2g125-q1

器件型号:SN74LVC2G125-Q1

您好!

我正在执行需要  SN74LVC2G125-Q1 IBIS 模型的信号完整性分析。

我查看了该部件的技术文档、但该部件不可用。

请帮助我获取此器件的 IBIS 模型。


谢谢、此致、

Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pali、

    我们器件的 Q1模型将具有与我们的商用器件相同的规格。 您可以参阅此产品页面并使用 IBIS 模型 :SN74LVC2G125  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Albert。

    已下载  SN74LVC2G125-Q1的 IBIS 模型。

     对于 CLVC2G125IDCURQ1器件的 IBIS 模型还有什么想法?

    谢谢、此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pali、

    IBIS 文件将具有  CLVC2G125IDCURQ1的模型。 "DCC"是我们为 SN74LVC2G125-Q1提供的封装之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的回答。  也将对 CLVC2G125IDCURQ1使用相同的 IBIS 。

    谢谢、此致、

    Pali Barmate