This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT174:有关电压电平的阐述

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046091/cd74hct174-clarification-on-voltage-level

器件型号:CD74HCT174

您好!

你好。

我们的客户希望使用 CD74HCT174、他们有以下问题:

1) 1)当为 VDD 提供5V 电压时、引脚 CP (时钟)所需的最小电压是多少?

2) 2)在数据表的第5页中、它提到了 Fmax (时钟频率)为30MHz、它可以在5V VDD 下@ 25MHz 使用吗?

您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    [引用 userid="392212" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046091/cd74hct174-clarification-on-voltage-level ]1)当为 VDD 提供5V 电压时,引脚 CP (时钟)所需的最小电压是多少?

    对于低输入、电压必须小于 VIL;对于高输入、电压必须大于 VIH。

    [引用 userid="392212" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046091/cd74hct174-clarification-on-voltage-level ]2)在数据表的第5页中,它提到 Fmax (时钟频率)为30MHz,它可以在5V VDD 下@ 25MHz 吗?

    对于 CD74HCT174、在-40°C 至85°C 的6V 电压下、最大时钟频率至少为20MHz。

    我们无法保证该器件在输入为25MHz 的情况下以5V 电压运行、但很可能会正常工作。