This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS11:当 VCC = 3.3V 时、关于5V 信号

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1046057/sn74hcs11-regarding-5v-signals-when-vcc-3-3v

器件型号:SN74HCS11
  • SN74AC11PWR
  • SN74HC11PWR
  • SN74HCS11PWR

关于上述3个器件...
HC 和 HCS 版本数据表说明了建议的工作条件、即 VI (输入电压)= 0V ~ VCC
交流版本数据表说明了 Vi = 0V ~ VCC 的绝对最大值

如果 VCC = 3.3V、这些器件能否支持5V 输入信号?

SN74LV11数据表指出、它在所有端口上都支持混合模式信号、而 HC/HCS/AC 数据表则说明了所有状态:

如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输出电压额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    AC、HC 和 HCS 器件都具有正输入钳位二极管。 这意味着、当使用3.3V 电源时、您不能_直接_向输入施加5V 电压-这会产生大量电流流经钳位二极管并损坏器件。

    您可以添加一个串联电阻器、如下所示:

    电阻器将限制流入钳位二极管的电流、从而保护器件免受损坏。 最小电阻值可通过以下公式计算:

    R (min)=(V_I - V_CC)/I_IK (max)

    例如、对于 SN74HCS11:

    R (min)=(5 - 3.3)/ 0.020 = 85 Ω

    请注意、该额外电流将流回 V_CC、因此电源轨必须能够处理该电流。