This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:25°C 温度下的数据速率

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045949/sn74lxch8t245-data-rate-in-25c-temperature

器件型号:SN74LXCH8T245

大家好、团队、

我们有一位客户 对以下情况感兴趣:VCCI 为1.8V、VCCO 为5V、温度为25°C。 您是否有25°C 温度下的数据速率值(红色矩形内)? 谢谢你。



此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型值是在25°C 下测得的 但保证的最小值仍然是100/50Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您对数据速率的澄清。 这是否意味着向下/向上转换参数并不意味着脉冲边沿的方向,而是 VCCI/VCCO 电压“方向”?
    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、"DOWN"和"UP"表示电源/信号电压的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCI/VCCO 不同于实际的引脚 VCCA/VCCB、因此它意味着对于下行转换、仅保证50.75MHz 的速度。 25°C 温度下的降压转换保证速度是多少? 50 MHz、75 MHz 或介于?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DIR=1时、VCCI=VCCA 且 VCCC=VCCB。
    当 DIR=0时、VCCI=VCCB 和 VCCC=VCCA。

    保证的最小值不随温度变化。