This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:多个 TXS0102

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045626/txs0102-multiple-txs0102s

器件型号:TXS0102

您好!

如下面的方框图所示、在设计的电路板中的一条 I2C 线路中使用了四个 TXS0102s。 但 处理器无法正确读取数据时出现问题。

 

因此、当我使用示波器检查 I2C 线路时、我发现当 I2C SDA 和 SCL 为低电平时、0.5V 在接地端浮动、如下所示。

TXS0102在 A 端口和 B 端口上分别有10K Ω 的内部上拉电阻、如下所示。

我 在这里有两个问题。
我想知道、如果我将四个 TXS0102s 连接到与我们应用中相同的 I2C 线路、是否存在任何问题。
如果在 i2c (SDA 或 SCL)线路上使主从信号为低电平、TXS0102内的所有 N2通道(请参阅第3张图片)将关闭、TXS0102的内部电阻全部为并联(10Kohm x 8)似乎连接到1.25Kohm。  灌电流将为2.6mA。 高灌电流是否会 导致这样的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sueng-Gon、

    如果您的控制器器件无法有效地从所有上拉电阻器中吸收电流、则会出现直流偏移问题、例如这种问题。 I2C 开关也会使这种情况更糟、因为通道 FET 上会出现压降。 更建议将 TXS 用于点对点连接。 它似乎也不用于翻译、翻译的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速回复。

    使用转换器的原因是电源域不同、因此用于隔离目的。

    您能否详细解释一下您提到的直流偏移和压降?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Seung-Gon、

    您可以参阅下面的应用手册、因为它们将提供更多详细信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf

    www.ti.com/.../scea056.pdf