This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:具有低电平输入的高电平输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045723/sn74avc4t245-high-level-output-with-low-level-input

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、  

我收到了客户的以下问题:

它们在以下配置中使用电平转换器:

FPGA 引脚-->(A)电平转换器(B)-->高阻抗分压器--> 开关

所有连接都是直接的、没有分流器。  
电平转换器的方向和使能引脚通过1k Ω 电阻连接到 VCCA 和 GND。

在某些情况下(不可重现) ,在电平转换器之前有一个低电平,而在电平转换器之后有一个永久的高电平。  
在 VCCA = 1.8V 和 VCCB = 3.3V 时、两个电源电压都是稳定和恒定的。

您是否有这样一个假设:这种行为的原因可能是什么?  
请告诉我是否有任何其他信息对解决此问题有用。  

提前感谢、  
Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jens、

    我们能否获得问题的范围截图、我真的不关注。 它还有助于查看连接到转换器输入和输出的所有器件的原理图。