This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT125:每通道的最大输出电流。

Guru**** 2617015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045609/sn74abt125-maximum-output-current-for-the-per-channel

器件型号:SN74ABT125
主题中讨论的其他器件:TPL7407LA

大家好、

您能告诉我每通道的最大输出电流是多少?
数据表中是否显示了每通道的值?



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些是每个通道的值。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 对于大型负载、TPL7407LA 等电源开关可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    离开克莱明的答案:

    IOH 和 IOL 将为每通道。 但是、建议的运行条件并不意味着器件将始终输出24mA。 这些是已在内部测试的值。 例如、在测试器件时施加的负载电流精确为24mA。


    如果您可以提供有关您为什么需要这些规格的更多信息、我们可以尝试帮助您解决问题。