This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC540A:SN74LVC540A:IOL、IOH 规范

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045521/sn74lvc540a-sn74lvc540a-specification-for-iol-ioh

器件型号:SN74LVC540A

您好!

 请在 SN74LVC540A 中为 IOL 和 IOH 提供帮助吗?

数据表显示、VCC 为3.3V 时、IOH 和 IOL 为24mA。 它是总 IOH/IOL 吗? 还是1通道支持24mA?

2.如果您在自然通风范围内与 IOL/IOH 温度相关、您可以让我分享一下吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    IOH 和 IOL 将为每通道。 但是、建议的运行条件并不意味着器件将始终输出24mA。 这些是已在内部测试的值。 例如、当对器件进行测试时、施加的负载在3.3V 时汲取的电流恰好为24mA  


    如果您可以提供有关您为什么需要这些规格的更多信息、我们可以尝试帮助您解决问题。