This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:TXB0101和 TXB0101串联

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, LSF0101, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045540/txb0101-txb0101-and-txb0101-in-series

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他器件: LSF0101SN74AXC1T45

您好!

能否将两个 TXB0101串联、或者哪种解决方案适合将1V8系统双向连接到3V3 TXB0101的输入?

谢谢、此致、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 TXB 输入要求其他器件的驱动强度至少为2mA (请参阅数据表的第9.2.1.1节)。 但 TXB µA 仅提供20 μ A。

    此外、TXB 输出无法处理大于70pF 的容性负载。 使用电缆/连接器时,此设备可能无法正常工作。

    由于 TXB 处于"系统2"的输出、因此无法使用其他双向电平转换器。 信号是否真正是双向的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我必须再次询问、是否也无法将 LSF0101连接到 TXB0101? 如果我看到正确、LSF0101具有低输入电容和高输出电流、对吧?

    或者、什么是具有方向控制的合适电平转换器(DIR 引脚应随后由1V8的系统控制器1控制)、可以连接到 TXB0101?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关、驱动强度为零。 它输出开漏信号;这些信号不适用于 TXB。

    合适的方向控制电平转换器是 SN74AXC1T45。