This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS4075:SN74HCS4075

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044573/sn74hcs4075-sn74hcs4075

器件型号:SN74HCS4075

尊敬的 TI:

是否有任何集电极开路或栅极芯片? 我需要在20到24V 之间指定输出高电平逻辑、为此、我想避免在输出端添加额外的电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可处理24V 电压的逻辑器件。只需在分立式晶体管前面使用或非门即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢