This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:当器件的一个端口被拉低时、电流流向何处流经输入/输出内部上拉电阻器?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045158/txs0102-when-one-port-of-the-device-is-pulled-low-where-is-the-direction-of-the-current-flowing-through-the-input-output-internal-pull-up-resistor

器件型号:TXS0102

您好!

如果 主器件将 I2C 信号设 为低电平、  输入 和输出端口上通过内部上拉电阻器的电流是否会流向主器件、如下图所示?

换句话说、 当      i2c (SDA 或 SCL)线上的主器件或从器  件拉低时、TXS0102内的 N2通道将关闭、TXS0102的内部电阻器将并联、电阻将降低至5k Ω。 对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Seung-Gon、

    是的、您的理解是正确的、I2C 控制器必须从两侧上拉电阻器中灌入电流。