This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:信号选择

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045106/txs0104e-q1-signal-selection

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0104ETXU0304-Q1

大家好、

我的客户希望使用 TXS0104E OE 引脚实现信号选择功能、原理图如下所示。 您能帮您进行双重检查吗? 感谢您的帮助!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiawei、

    为此、我建议他们使用 TXU0304-Q1器件。 它具有相同的引脚排列、但通道方向固定。 TXS 在高容性负载下不能正常工作、不应与下拉结合使用。 TXU 将具有强大的缓冲输出和施密特触发输入、因此非常适合这种情况。 它的 OE 引脚也可以在一次启用一个器件的情况下以相同的方式运行。