This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:逻辑论坛

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044715/sn74lvc1g126-logic-forum

器件型号:SN74LVC1G126

各位专家、您好!

客户收到具有2个不同芯片组的相同器件型号。

您能帮助回答这些问题吗?

1.标签上标记的修订版本是否有任何文档用于指明特定芯片的修订版本?

2.两个芯片组是否都有效?

3. D 版和 G 版的规格是否有差异?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供的所有器件均符合我们的数据表规格。

    如果您不确定收到的器件、请联系我们的客户支持团队或您的经销商。 可在此处联系 TI 的客户支持团队: 客户支持中心 

    如果您的器件存在一些技术问题、请告诉我、我可以帮助您解决该问题。