This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:正在寻找替换产品

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044926/sn74avc4t774-looking-for-drop-in-replacement

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好!

我的客户目前使用 的是采用 VQFN-16引脚封装的 SN74AVC4T774RGYR、需要在交货周期较长的情况下直接替换。 是否有这样的替代方案? 期待您的回应!

谢谢、

Steven Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的替代方案是 SN74AXC4T774、但在 RGY 封装中不可用。