This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4060:是否可以使用 CD4060进行4小时延迟开关

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044613/cd74hc4060-is-it-possible-to-use-cd4060-make-a-4-hours-delay-switch

器件型号:CD74HC4060

我想做一个4小时的延迟电路。

是否可以使用 CD4060或某个逻辑电路来实现此功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、您需要设置适当的时钟信号、以确保计数器计数4小时。 但是、使用该器件不能确保计时器的准确性。 如果您决定采用这种方法、我们建议使用外部3个逆变器振荡器、例如使用 SN74LVC3G04的3个通道 来提高延迟的精度。 您可能还需要使用两个串联计数器来将所需时钟频率增加到 MHz 范围内。