This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:与 SN74AUP2G17DCK 比较

Guru**** 2535760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044477/sn74lvc2g17-vs-sn74aup2g17dck

器件型号:SN74LVC2G17

大家好、团队、

这两个器件均采用 DCK 封装、我们是否有一个方便的比较表? 是否有任何方面会完全将这些因素作为替代方案?  

一个主要的区别是 ICC 电流? (10uA 与0.9uA)

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    数据表是一个选项、也可以是 TI.com 上的参数搜索表。

    一般来说,AUP 的功耗很低,而 LVC 的 输出缓冲器很强。

    应用是什么? 这些器件的具体用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    可能的应用是电网监控/电表。 有几个可能的项目。

    我们是否还没有一个 Excel 表格来比较我们产品系列中的两个器件? 我知道我可以根据数据表制作一个、但我假设已经完成了。 我只想提供一些信息、而不是"器件非常相似、但 AUP 是低功耗的、而 LVC 具有强大的输出缓冲器"

    参数搜索可以正常工作、但如果已经存在、我更喜欢一些更正式的搜索。

    谢谢!

    Cameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="410291" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044477/sn74lvc2g17-vs-sn74aup2g17dck/3863181 #3863181"]我们是否还没有比较我们产品系列中两个器件的 Excel 表格?

    否、这是数据表的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=279&parts=SN74LVC2G17,SN74AUP2G17