This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245内部电阻

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044389/sn74axc8t245-sn74axc8t245-internal-resistance

器件型号:SN74AXC8T245

您好、专家、

我想检查 SN74AXC8T245内部 电阻值。 我无法从数据表中找到数据。

请帮助确认。 还有一个问题、如果 PCB 迹线通过 SN74AXC8T245、我们可以控制迹线 电阻还是无法控制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bo、

    我对这个问题有点困惑、但我假设您要求输出阻抗、并且希望阻抗匹配(如果我错了、您可以纠正我的问题)。 要了解输出阻抗、我必须知道电源电压、但这里 有一个常见问题 解答、可指导您如何计算最坏情况下的输出阻抗。 这里 有关阻抗匹配的常见问题解答、这有助于解决第二个问题。