This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:BQB (WQFN)封装散热选项卡

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044112/sn74axc4t774-bqb-wqfn-package-thermal-tab

器件型号:SN74AXC4T774

BQB 封装包含一个散热片(与其他封装不同)。  数据表没有提到将其接地或任何其他级别(仅"封装散热焊盘必须焊接到印刷电路板上、以实现最佳的热性能和机械性能")。  Ultra Librarian CAD 将其接地。  我有两 个问题: "热"选项卡是否可以接地?  散热片是否可以连接到除接地以外的任何部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]在哪里可以连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地或悬空;请参阅 [常见问题解答]在哪里可以连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该常见问题解答是在2018年8月通过引用 RGY 封装的帖子创建的。 此日期早于相关器件的日期(2019年7月)。  是否已确认自2018年8月以来发布的所有器件都保持准确?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、  

    该信息仍然是准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热焊盘连接到由 p 型硅制成的基板。 它与 n 型硅一起形成寄生二极管、即、在芯片上具有所有晶体管、二极管和其他组件。 为了防止这些二极管被激活、基板一定不能比任何其他电压更加正、所以如果它不悬空、它必须被接地(或者运算放大器上的负电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ross、

    为了向 Clemens 提供更好的解释、该常见问题解答对于采用 QFN 封装的所有逻辑和转换器件仍然是准确的。