This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT7046A:CD74HCT7046A 和 CD74HCT4046A 差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4046A, CD74HCT7046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1043566/cd74hct7046a-cd74hct7046a-and-cd74hct4046a-difference

器件型号:CD74HCT7046A
主题中讨论的其他器件:CD74HCT4046A

您好、E2E、

CD74HCT7046A 和 CD74HCT4046A 有何区别? 哪种器件最适合锁定1kHz 方波?是否有具有正弦波形 VCO 输出的 PLL 集成电路

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    这两个器件具有不同类型的相位比较器。  

    7046具有 XOR 或 JK-FF 型比较器、而4046具有 XOR、JK-FF 或 RS-FF 型相位比较器。

    我相信任一器件都能够锁定到1kHz 方波。 每个数据表中都有典型的中心频率曲线、显示了应使用哪些 R 和 C 值来设置中心锁定频率、1kHz 完全在任一器件的范围内。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    另一个问题。 是否有具有正弦波形 VCO 输出的 PLL 集成电路? 谢谢你

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我很抱歉忽略了问题的第二部分。

     数字计时 IC |产品|专用逻辑 IC |德州仪器 TI.com 中的所有器件 都是数字器件、没有模拟或正弦波输出。

    Michael