This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:该器件能否支持 ESPI 总线?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042445/sn74lvc244a-could-the-device-support-espi-bus

器件型号:SN74LVC244A
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

您好!

根据主题、器件是否可以 支持 ESPI 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    您能否提供有关 ESPI 总线的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard、

    您需要什么条件和详细信息、我将向我的客户询问并向您提供反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    我需要知道信号的方向性、以便在单向缓冲器中进行确认。 我还需要有关电压和速度的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard、

    请参阅以下 ESPI 规格、 如果 SN74LVC244A 不适用于 ESPI、您可以建议解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    不可以、单向缓冲器将无法支持双向信号、除非您知道他们计划如何使用双向信号、而我不知道这一点。 TXB0106是一款很好的器件、但它可能只支持较低的时钟速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard、

    客户 SPI 速度为30MHz、TXB0106PWR 是否支持该速度?

    此外、我只想弄清楚一点、即使 ESPI 是 I/O 总线、但客户在终端器件上使用它:7段 LED、因此它将仅为输出。

    在此情况下、您能否确认客户是否可以使用 SN74LVC244A?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输出驱动器太弱、无法支持 ESPI 上拉/下拉电阻器。

    如果您可以保证发送到7段 LED 的信号在电气电平上是单向的(与协议电平上的信号不同)、那么诸如 SN74LVC244A 的单向缓冲器将起作用。 正在使用哪种特定的 LED 控制器?