This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102能否支持 SPI?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0108, SN74AXC2T245, SN74AXC2T45, SN74AUC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1043782/lsf0102-can-lsf0102-support-spi

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: LSF0108SN74AXC2T245SN74AXC2T45SN74AUC2G34

您好!

LSF0102能否 支持 SPI?

我看到了数据表、发现 LSF0108可以支持 SPI、但我的客户只需要2个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 LSF 器件都使用相同的架构。 我不知道一个仅使用两个信号的 SPI 型号、但如果您只有两个此类信号、则可以使用 LSF0102。

    您使用的电压是多少、信号的方向是什么? SPI 不使用双向信号、因此 SN74AXC2T245、SN74AXC2T45或 SN74AUC2G34等其他器件可能更适合此应用。