This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT2240A:如果 V> VCC 会发生什么情况? (使用和副作用的总线保持功能)

Guru**** 2813355 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT2240A, SN74LVC8T245, SN74HCS14, SN74AHCT240, SN74AHCT540, SN74AHCT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042744/sn74abt2240a-what-happens-if-vi-vcc-bus-hold-function-using-and-side-effect

器件型号:SN74ABT2240A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74HCS14SN74AHCT240SN74AHCT540SN74AHCT04

尊敬的 TI 团队:

我的项目似乎有问题、  当 OVP 发生时、5VDD 无法正常关闭。 我可能知道根本原因是钳位二极管。  因此 、我寻求一些解决方案来避免 Vin 与 VCC 或 Vout (Vi > VCC)之间的电压。  以下几点是我在搜索 E2E 时提出的想法、请帮助检查它们是否正确。

1:选择不使用正钳位二极管。  

2.选择具有 Ioff 的 IC (局部断电)

3.选择总线保持 IC。(如果之前有过、请记住移除上拉电阻)

4.  在 VCC 处选择齐纳二极管。 (有点像总线保持拓扑)

如果我以 SN74ABT2240A 的 IC  为例、 在 VCC=0V 时、能否防止电流泄漏到任何输出和 VCC 中? 或者、我是否需要搜索其他合适的解决方案?   

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的第一个建议是使用电压转换器而不是 TTL 兼容型输入逻辑器件- SN74LVC8T245将非常适合这种情况。 该器件具有 Ioff、支持3.3V 至5V 的转换、就像您尝试执行的那样。 它的功耗将低于您当前的解决方案、并可防止出现此问题。

    您还可以使用  SN74ABT2240A、因为它还指定了 Ioff、因此只要所有输入都不超过4.5V:

    只要电源被驱动至接地、I/O 引脚将处于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    它看起来像是一个同相功能。 您可以推荐反相类型、TSSOP-20更好吗?  感谢你的帮助。

    摆动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sway、

    电压转换器也不会包含反相。 需要诸如 SN74HCS14之类的独立逆变器的应用。

    正如我在文章中所说的、您可以使用 SN74ABT2240A、这是一种逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHCT 系列具有可过压、TTL 兼容输入。 合适的逆变器包括 SN74AHCT04、SN74AHCT240或 SN74AHCT540。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Clemens Ladisch。

    摆动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Emrys Maier。

    摆动