This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104架构问题

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1043306/txs0104e-txs0104-architecture-question

器件型号:TXS0104E

大家好、团队、

我对 TXS0104有一些疑问。 请帮您检查它吗? 谢谢!

  • 对于单次触发器件、当它不是上升沿时、单次触发器的状态是什么?
  • 什么是栅极偏置电压?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当检测到上升沿开始时,导通晶体管在短时间内处于活动状态。 在 kΩ 时间、T1/T2处于非激活状态、只有10k Ω 电阻器将线路上拉为高电平。

    2. N2的栅极电压是高于 VCCA 的一个阈值电压,以确保低于 VCCA 的输入电压通过。

    请参阅 使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南