This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:采用电平收发器(TXB0104RGY)和开漏(SN74LVC07A)芯片的电路设计。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042966/txb0104-circuit-design-using-level-transceiver-txb0104rgy-and-open-drain-sn74lvc07a-chip

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74LVC07A

尊敬的 TI:

采用电平收发器(TXB0104RGY)和开漏(SN74LVC07A)芯片的电路设计。

通信不可用。 请在查看下面的设计后进行评论。

这是否是上述电路设计的问题?

问题是什么? 请提供建议。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXB 系列转换器与开漏器件不兼容、因为它们在输出中使用串联电阻器来实现自动方向感测电路。

    -

    -

    我们建议在漏极开路应用中使用 TXS 系列转换器。