This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTLP22033:多个未使用的 B 端口 I/O 的通用下拉电阻器接地

Guru**** 2510055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1043233/sn74gtlp22033-common-pulldown-resistor-to-gnd-for-multiple-unused-b-port-i-os

器件型号:SN74GTLP22033

您好!

我知道、出于 此处提到的原因、不建议将任何输入保持悬空

对于所有未使用的输入、建议将下拉至接地。  如果 I/O 计划为三态、则这应该与 I/O 相同、因为输入将始终处于活动状态。

我的问题是、对于多个未使用的 B 端口 I/O、使用一个连接到 GND 的通用下拉电阻器是否存在任何问题?

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对于未使用的 I/O 端口、使用公共下拉没有任何问题。 由于 B 端口仅为漏极开路、因此您甚至可以在没有电阻器的情况下将其直接接地。