This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:请提供有关电路的建议

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1043195/txb0104-please-advise-on-the-circuit

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07A

您好!

我的客户使用 TXB0104和 SN74LVC07A 设计了以下电路。

当电路的运行被测试时、通信不是正常执行的。

客户的电路是否有问题?

客户能否使用 具有开漏输出缓冲器的双向电压电平转换器 TXB0104? 如果没有,请解释原因。

谢谢你。

JH