This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:为 VccA 充电

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042392/txs0104e-recharge-to-vcca

器件型号:TXS0104E

尊敬的团队

客户 使用 LDO 在 VccA 引脚上吸收1.8V 电压。 和 PIN2、引脚3、引脚4、引脚5均连接到 GPIO 引脚、该引脚将提供1.8V 后端组件、

 当它们关闭 LDO_1.8V 电源时、 它们可以测量 VccA 上大约1.1~1.3的电压
实验之后、似乎 PIN2、pin3、pin4和 pin5的电压已经进入 VccA。  再充电至 VccA 的电压是否 正常?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    GPIO 是否在 VCCA 断电时驱动1.8V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    是的、当 VCCA 断电时、GPIO 驱动1.8V

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    从您提供的图像中可以看到、I/O 与 VCCA 之间存在上拉电阻、因此可以放心地假设、如果存在电压差、电流将流向该节点。 这是数据表建议:

    还有类似的电流路径通过内部二极管。