This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T50:能否将电压连接到 NC 引脚1?

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042870/sn74aup1t50-can-i-connect-a-voltage-to-the-nc-pin-1

器件型号:SN74AUP1T50

我正在尝试寻找一款缺货的1T34单向电压转换器的替代产品(目前正在使用 OnSemi NLSV1T34DFT2G)。 在电路板进入 FPGA 之前、我尝试缓冲进入电路板的+3.3V 信号。 尽管我使用的是电平转换器、但电流设计在缓冲器的两侧使用相同的+3.3V 电压。

SN74AUP1T50看起来是一个很好的替代器件;具有相同的逻辑功能、两侧允许+3.3V 电压、并且除了引脚1外具有相同的引脚排列。 该设计在引脚1上注入+3.3V 电压、1T50器件将其用作 NC 引脚

我的问题:如果我将+3.3V 连接到此引脚、或者它是内部断开的、我会影响运行吗? 也就是说、我是否禁止在这里连接电压、还是只会忽略它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    NC 引脚在内部与器件断开连接。 您可以将任何信号、电压或接地连接到 NC 引脚、它不会影响功能。