This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:不同电压下的数据速率

Guru**** 2525940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042739/sn74axc4t774-the-data-rate-on-the-different-voltage

器件型号:SN74AXC4T774

您好、先生、

我的客户需要了解以下条件下的数据速率。

当 VccA = 1.8V 且 VccB = 0.8V 时、它是否支持超过100Mbps?
当 VccA = 1.8V 且 VccB = 1.8V 时、它是否支持200Mbps 以上的速率?
当 VccA = 1.8V 且 VccB = 2.5V 时、它是否支持200Mbps 以上的速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    不可能满足100Mbps 条件、但可以实现两个200Mbps 条件。 我们不会对此进行描述、因此最好购买 EVM 并运行一些测试。 可实现的最大数据速率将受到电容负载的限制、因此最好在 EVM 上添加系统的预期负载、以获得更准确的结果。