This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:在输出 A 端口或 B 端口后、该器件可成功实现的长度

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042277/sn74avc4t774-how-many-length-can-this-device-succeed-after-output-of-either-a-port-or-b-port

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

您能告诉我们 、在输出 A 端口或 B 端口后、该器件可以成功实现多长的长度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    我不确定你要问什么、你能为我重新表述一下这个问题吗? 我相信您在询问 I/O 上允许的布线长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard、

    正确。  I/O 上允许的布线长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    并非所有走线都是相同的、因此这不是我们评估的结果、我们通常使用电容来表示它、我们建议将其保持在小于70pF 的水平。