This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:IOFF 参数 SN74AVC4T245

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042448/sn74avc4t245-ioff-parameter-sn74avc4t245

器件型号:SN74AVC4T245

下午好。 我想问两个有关数据表的问题。
什么是"Ioff"? 测量电流表的位置。 数据表中的参数名称是什么、电流表 A1和 A2在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您可以阅读有关 Ioff 的常见问题解答: [常见问题解答]数据表中的"局部断电"或"Ioff"是什么意思? 

    A1和 A1将是数据表中的 ICCA 和 ICCB 测量值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 有一点变得很清楚。 据我了解、当电源电压关闭时、需要使用此模式来节省组件。 以避免产生无法控制的条件的寄生力。 这意味着参数描述了 I/O 电路中的电流、如图所示。 这可能是他具有两极营养的原因-积极和消极。 该值不应 μA 1 μ F。 当电源块 A 或块 B 断电时、输出和输入到高阻抗状态的转换可提供与外部信号的隔离。 我是对的吗? 如果我想测量、那么我将在电路中包含一个微安表、如图所示、关闭 A 和 B 的外部电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您可以 尝试这些测试条件并自行测量 Ioff。 您将 Vcca 或 Vccb 中的一个设置为0并测量电流。