This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV164A:由于噪声扰动而不起作用

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042278/sn74lv164a-disfunction-due-to-noise-perturbation

器件型号:SN74LV164A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS164

您好!

我们正在其中一个设计中使用 SN74LV164ADR、似乎扰动会在电路上产生奇怪的行为。

实际上、当我们在地面上有噪声(低于1V pp)时、通常 采用50Hz 时钟(20ms 周期)的组件似乎错过了时钟上升沿、 或更改周期霍尔处的输出、即使噪声基本上低于组件输入阈值。 只有当我们连接电路的2个卡的机械接地时、才能观察到这种现象、该机械接地由我们的转换器扰动、在电气接地上产生噪声(由100k 电阻器连接到机械接地)

您是否观察到这种行为? 您的组件是否对任何噪声非常敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1V 接地噪声很大。

    一般来说、CMOS 逻辑器件需要稳定的电源和干净的输入信号。 有些器件会增加噪声容限、例如 SN74HCS164、但该容限会受到限制、并假设噪声在输入信号而不是电源上。 电源突然发生较大变化很可能会导致误差。