This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40107B:可以#39;t 找到正确的引脚

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041726/cd40107b-can-t-find-the-correct-pinout

器件型号:CD40107B

您好!

我 在设计中使用 CD40107BM96。 但是、查看数据表、我只能看到 CD40107BE 和 CD40107BF 的引脚分配、但看不到 CD40107BM。 是否有人可以为我使用的器件指出正确的引脚?  

  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有8引脚封装的引脚分配是相同的。