This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G02:汽车级高速或非门

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G02, SN74LVC1G98-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041714/sn74lvc1g02-automotive-grade-high-speed-nor-gate

器件型号:SN74LVC1G02
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G98-Q1

我的客户正在寻找传播延迟小于10ns 且电源电压为3.3V 的汽车级单通道或非门。  我们是否有 SN74LVC1G02的汽车版本或类似版本?

谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G98-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 SN74LVC1G98-Q1是我的备份选项、以防我们没有任何更简单/更便宜的东西。

    此致、
    Alan