This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT16374A:HBM ESD

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041653/sn74abt16374a-hbm-esd

器件型号:SN74ABT16374A

您好、E2E、

数据表中提到 ESD 保护超过了 MIL-STD-883方法3015规定的2000V。 这是 SN74ABT16374ADGGR 的人体放电模型(HBM) ESD 吗?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、这是指 HBM 标准、该标准在美国军用标准 MIL-STD-883方法3015中定义、现在在 JEDEC 标准 JS-001中进行了国际定义。