This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1041704/faq-why-are-the-txs01xx-vih-vil-specifications-so-stringent

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 电压转换 器>>电流常见问题解答

TXS 系列转换器采用基于 FET 的架构、其中 N 沟道导通栅极晶体管用于打开和关闭 A 端口和 B 端口之间的连接。 当任一输入强制电压低于~VCCA 时、FET 连接 A 侧和 B 侧。 与 大多数数字器件中使用的传统缓冲架构不同、由于存在直接连接、因此输出电压与输入电压直接相关。

Architecture of a TXS01xx Cell

对于 大多数系统设计人员而言、具有 VOH/VOL 规格有助于验证下游器件是否能够正确解释逻辑电平、这就是 TXS 系列包含这些逻辑电平的原因。 由于输出电压与输入电压的相关性、VIH/VIL 条件需要严格、以保持数字器件常见的足够 VOH/VOL 电平。 例如、提供最大 VIL 值以确保保持有效的 VOL 、因为 VOL 是 VIL 与导通栅极晶体管(上图中的 N2)上的压降之和。  

充分了解 基于 FET 的架构将使这一问题更加清晰。 这些Logic Minute 视频 涵盖了 LSF 系列、该系列还使用 基于 FET 的架构、在功能演示方面做得很好。 使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南 是了解 TXS 系列工作原理的另一个重要资源。